This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353F:nFault 触发问题

Guru**** 2606445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1478998/drv8353f-nfault-triggering-issue

器件型号:DRV8353F

工具与软件:

您好!

我们目前正在使用由微控制器控制的驱动器 DRV8353FHRTAR。 我们使用的是硬感知版本。 我们在使用驱动程序时发现了以下问题。

-启用驱动器时,我们捕获了 nfault 引脚的骤降,从而在微控制器中触发错误检测,我们想知道在2us 期间启用驱动器时为什么触发 nfault 引脚。

-什么是 nFault 引脚的反应 trime 从错误发生的点,直到引脚是 dirven 低。

-关于硬件版本,OCP_MODE 默认配置为01b ? 是否有办法重新配置它? 如果使用模式01b、那么 nFAULT 引脚应该在8ms 内被驱动为低电平? 如果没有、我们在哪里可以看到8ms 重试时间的这种影响?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对于延迟、我们深表歉意。 我将对此进行介绍。

    谢谢!

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1.如果能够在启动时提供波形、那将有助于解释为什么会出现故障。  您是否能够捕获启动电机电流以及您在 nFault 上看到的波形的图片? 可能电机启动时存在高浪涌电流、这会触发您的故障 nFault。

    2.这是针对硬件版本设置的抗尖峰脉冲时间为4 μ s。  

    3.是的、在硬件版本上、OCP_MODE 默认为01b。 在此版本中、它可以8ms 重试、也可以将其禁用。 8ms 重试后、您是否看到 nFault 引脚被提升?

    谢谢!

    Joseph