This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:并行模式安全工作区

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1480821/drv8908-q1-parallel-mode-safe-operating-area

器件型号:DRV8908-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI:

数据表中有这一注意事项、

"对于并行模式运行、器件在安全工作区(SOA)下的运行为
建议用于电源电压、VVM≤20V、HBX_SR = HBY_SR = 1b、tOCP≤10-μs 和
PL_MODE_EN = 01b。"

我觉得很难理解这意味着什么、这是否意味着如果您希望器件处于安全工作区、则必须满足上述所有条件?
即、如果 VVM > 20V、则不使用 SOA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George:

    您的理解是正确的。 要在并行模式下在安全工作区内运行、必须满足列出的所有条件。 因此、例如在并行模式下、要保持在 SOA 中、VM 电压应保持小于或等于20V。

    此致、

    约书亚