This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:触发方式

Guru**** 2384100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1469232/drv3901-q1-way-of-triggering

器件型号:DRV3901-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们正在考虑使用此 DRV3901进行测试。 为了实现触发、我想了解是否只能在没有 SPI 通信的情况下使用 HW 引脚(逻辑高电平、即 PWM)来使该 IC 正常工作?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruofei:

    请参阅所有可能的触发方式:

    TRG1和 TRG2以及用于触发的专用引脚、也可以通过 SPI 命令触发。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    感谢您的快速响应。  为了简化我的应用、如果 我只是在保持 SPI 引脚未连接的情况下向触发引脚发送信号来摆脱通信、IC 是否仍能正常工作并成功触发?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruofei:

    这只是为了澄清、当器件启动时、需要对器件进行配置、以确保触发模式来自引脚。 正确配置器件后、无需任何外部 SPI 命令即可部署器件。

    希望这一点得到澄清。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iminu:

    感谢您的讲解。 假设我是否要将 TRG_SEL 配置为1h 以仅使用 TRIG_PIN。 我是否需要在每次 IC 启动时配置此配置、或者 IC 是否具有可保存此配置的内存、以便我们只需对其进行一次配置即可正常使用。 这意味着 从那时起、我们可以在没有 SPI 的情况下直接部署、并且在重新启动后不需要重新配置。

    谢谢

    Ruofei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruofei:

    从技术上讲、该器件可以在启动时进行配置、但要定期运行诊断、您需要使用 SPI。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Keerthi、

    只是为了澄清一下、配置不会保存在 NVM 中、因此每次芯片启动时都需要重新配置?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruofei:

    由于没有 NVM、因此每次芯片启动时都需要重新配置设置。  

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Keerthi、

    对于数据表中所示的异常部署示例、如下所示:

    这是故意通过良好的 IC 创建的、还是由某个位置发生的真正故障引起的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruofei:

    只是为了澄清您是否询问异常部署是否是一项功能?  

    或者您是否想问、这是否可以通过 IC 注入某种故障来重现?

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    对不起混淆,实际上我问你上面提到的两个问题。 其中任何一个可行吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国国庆节、我们的回复可能会延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruofei:

    这不是一项功能。 我正在研究我们是如何对这一点进行测试的。 我将就此向您介绍。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruofei:

    部署热熔丝后、阻抗将发生变化、并最终在热熔丝制造部门提到的时间后打开。 在此过程中、阻抗可能会发生变化、从而使电流发生变化。

    希望这可以澄清问题。

    谢谢
    Ibinu