This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8803:如何使用这款低侧驱动器驱动110V 负载

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8803
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1480306/drv8803-how-this-low-side-driver-can-be-used-to-drive-110v-load

器件型号:DRV8803

工具与软件:

 DRV8803可用于驱动高达60V 的 VCLAMP。  

以及如何将该 IC 用作低侧驱动器来驱动110V 负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!  

    感谢您在论坛中发帖。  

    请让我对此进行调查、并在明天之前与您联系。  

    此致  

    Mojtaba。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    VCLAMP 引脚可直接连接到电源电压(VM)、或者连接到齐纳二极管或 TVS 二极管、以在开关时帮助抑制来自电感负载的瞬态电压。 不过、我不确定我是否理解您的问题、因为 VCLAMP、OUT 和 VM 不应超过最大绝对值65V 所选齐纳二极管的击穿电压应小于电源电压、以免损坏引脚。  

    此致!

    David