This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8306:DRV8306

Guru**** 2606805 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1481239/drv8306-drv8306

器件型号:DRV8306

工具与软件:

您好!

我目前使用 DRV8306构建一个28V 60W BLDC 驱动器。 最初验证了使用 DRV8306将60W 电机连接到风扇负载时的基本功能测试、即慢启动、全速运行等。 通过 LTC-6992 (PWM 调制器)提供发送到 PWM 引脚的 I/P PWM 信号。 下面提供了该示例的基础原理图以供您参考。

当电机以与 PWM 的70%占空比相对应的固定速度运行时、我试图在关闭28V 电源时探测直流母线线路(+28V)。 我观察到直流母线线路上连接到 DRV8306的 VDRAIN 和 VM 引脚的巨大尖峰、也可以高达66V (下面添加了探测结果)。

图 2当电机以70%额定速度运行时、电源切断时的直流母线波形

图  3 当电机以70%额定速度运行时、电源断开时、直流母线波形的选定部分

由于该电压尖峰远高于 DRV8306的绝对最大额定值、我推测 DRV8306在这些条件下最终可能会定期运行故障。 我请您提供一种避免在这种情况下出现尖峰的方法。

谢谢、此致、

Pratibha Naganathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratibha、您好!

    感谢您的咨询。 请在3月10日前给我时间与您联系。

    此致、

    Sachin S.