This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM263P:Sitara LP-AM263与 DRV8316EVM 和替代 MCU 建议的兼容性

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8462EVM, LP-AM263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1481366/lp-am263p-compatibility-of-sitara-lp-am263-with-drv8316evm-and-alternative-mcu-recommendations

器件型号:LP-AM263P
主题中讨论的其他器件:DRV8462EVMLP-AM263

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

在我的程序中、我需要运行一个正弦 BLDC 电机以及10个步进电机。 目前、我正在使用 DRV8316EVM 对于 BLDC 和 DRV8462EVM 共模限制和 Sitara LP-AM263 .

如我上一篇文章中所述、我了解 DRV8316EVM Sitara 系列还没有官方支持。 但我看到、到第1季度末、我们就会获得这种支持。 您能否确认是否会出现一个问题 Q1中的新 Sitara 修订版 可支持 DRV8316EVM

此外、您能否推荐满足以下要求的替代微控制器?

  • 支持采用 FOC 的通用电机控制 使用 DRV8316EVM
  • 支持10个步进电机 使用 DRV8462EVM

感谢您的帮助!

此致、  
振荡器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahar、您好!

    但是、我看到支持将于第1季度末实现。 您能否确认是否会出现一个问题 Q1中的新 Sitara 修订版 可支持 DRV8316EVM ?[/报价]

    假设这是指的是此电路板的 Rev A 版本、则我不相信 Q1中将会提供此版本、但即将推出。

    我们打开了另一个相关的查询、我们正在寻找该查询以确认正在进行某些引脚排列更改。 了解这一点的详细信息后、我可以评论对该 EVM 的支持。

    [报价用户 id="586637" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1481366/lp-am263p-compatibility-of-sitara-lp-am263-with-drv8316evm-and-alternative-mcu-recommendations "] 支持采用 FOC 的通用电机控制 使用 DRV8316EVM [报价]

    在 EVM 页面上、他们提到这个 LaunchPad/MCU: https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-F2800157

    就 MCU 通常功能而言、可以支持许多 C2000 MCU 和 AM26x 系列、但可能缺少该用例的可用演示。

    [报价用户 id="586637" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1481366/lp-am263p-compatibility-of-sitara-lp-am263-with-drv8316evm-and-alternative-mcu-recommendations "] 支持10个步进电机 使用 DRV8462EVM [报价]

    此 EVM 未使用任何推荐的 MCU 对、因为该器件并非标准 BoosterPack 外形、因此需要寻找具有足够外设数来驱动这种方式的步进电机的 MCU。

    此致、

    Ralph Jacobi