This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8803:两个并联低侧驱动输出以驱动单个关键继电器的故障模式详细信息

Guru**** 2383960 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8803
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1480300/drv8803-failure-modes-details-for---two-low-side-drive-outputs-in-parallel-to-drive-single-critical-relay

器件型号:DRV8803

工具与软件:

在我的设计中、我使用基于 DRV8803低侧驱动器的电路板(冗余板-两块并联板)来驱动单个关键型继电器。  

如果其中一个驱动器因短路而出现故障、继电器将意外接通电源、而另一个低侧驱动器将无法进行任何控制。  

对于这种情况、我想知道"低侧驱动器输出的故障模式是什么、它是否可以解释为短路(源极和驱动器之间)"。 如果是、  

在这种情况下、可以如何并行(冗余方式)连接两个低侧驱动器来驱动单个继电器线圈。 是否需要添加任何其他附加电路、以避免继电器线圈意外触发。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!  

    感谢您在论坛中发帖。  

    请让我对此进行调查、并在明天之前与您联系。  

    此致  

    Mojtaba。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    如果可能、请提供系统原理图或布局、以帮助了解您需要的连接。

    此致!

    David