This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:低速范围

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316AEVM, MCT8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1482624/mcf8316aevm-low-speed-range

器件型号:MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件: MCT8316A

工具与软件:

我目前正在使用评估板 MCF8316AEVM 评估 MCF8316。

我需要设定目标的速度范围存在问题。

我需要把我的电机从35 RPM 驱动到3000 RPM。  

但是在低速时、使用 FOC 算法使电机旋转非常复杂。

您能帮助我配置此电路板以全速驱动电机吗?

我的电机有5对电极、不包含传感器。

8APK 和3Arms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    恐怕我们会遇到 FOC 算法的局限性、基本上最低速度的 BEMF (在您的情况下大约为3Hz)非常小、无法让器件估算位置。 您是否有机会可以使用我们的梯形控制算法- MCT8316A?

    谢谢。此致、

    Sachin S.