主题中讨论的其他器件:MCF8329A
工具与软件:
我在让电机按预期在 EVM 上运行时遇到了一些问题、今天发现了一个差异。 电机的数据表列出 频率为1kHz 时的电感为0.43mH、但我最近购买了一个 LCR 表、并且在任意两个相位上、在1kHz 时的读数约为0.15mH。 我在使电机正常工作的各个方面都遇到了问题(频繁的 BEMF 故障、MPET 难以完成、电机仅达到最高转速的90%、经常出现噪声导致栅极驱动器在旋转期间复位、直到添加 Chsd_LSS 电容器)、但当我尝试新值并运行 MPET 时、电机在旋转时停止运转、似乎出现烧坏的情况。 EVM 仍然可以启动并被 Motor Studio 识别、但无论何时我尝试启动 MPET 或仅启动电机旋转、我都会立即收到 OCP_VDS 故障。 此外、一旦接通电源、栅极驱动器也将立即升温至约50C。
因此、我想知道哪一个更可能:
- 制造商的数据表不准确、之前的不良行为部分是由电感值不正确导致的、并且在启动 MPET 时造成的损坏是不相关的、或者
- LCR 表的读数不正确、之前的不良行为是由其他因素引起的、如果您将电感设置得太低、EVM 将会自行烧毁。
我还将与电机制造商跟进、但希望能够进一步了解 MCF8329A 栅极驱动器芯片在参数设置不正确时的行为。