This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243H-Q1EVM:全桥驱动器传动器控制

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1481496/drv8243h-q1evm-full-bridge-driver-actuator-control

器件型号:DRV8243H-Q1EVM

工具与软件:

我们在全桥配置中使用 DRV8243HQRXYRQ1来驱动传动器。 我们已将过流保护设置为其最大限值、但器件在6.5A 条件下跳闸、这大大低于所需的10A 电流和数据表的12A 额定值。 您能否帮助我们了解过流保护为什么在6.5A 时激活、以及我们在操作条件下可以预期的实际最大电流限制是多少?

我们还将 OCP 配置为禁用、但仍在6.5A 时跳闸。

全桥配置 RIpropi = 1000 Ω  

Itrip 电阻= 300KE

谢谢!

希诺德·K·V·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinod:

    1. 该测试是在定制 PCB 还是在我们的 DRV8243H-Q1RVM 上完成?  
    2. 您能否提供在 DIAG 和 MODE 引脚上使用的电阻?
    3. 能否提供 nFAULT、OUTx 电流、OUTx 电压和要进行 PWM 处理的 INx 引脚的捕获?
    4. 您的系统预期的峰值和均方根电流是多少?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    我们使用自己设计的电路板、请查找随附的文件以供参考。

    DIAG 引脚为47k 电阻器至 GND、MODE 引脚为开路高阻抗。 有时我观察到 Ipropi 引脚变为5V、但并非每次都是如此。

    我们已连接可变直流负载、如果我们降低负载、则驱动器 IC 开始正常工作。 另外请注意、DRV8243在全桥模式下支持高达12A 的电流。 实际上、我们的执行器工作正常、我们需要增加电流以进行 UL 认证转子锁定测试。

      

     e2e.ti.com/.../actuator_5F00_driver.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinod:

    能否提供 nFAULT、OUTx 电流、OUTx 电压和要进行 PWM 处理的 INx 引脚的捕获? 我想查看输出电流峰值的持续时间、以了解器件是否可能出现不同的故障。

    DRV8243在全桥模式下最多可支持12A?

    正确的、即使在全桥模式下、此器件也可以支持高达12A 的电流。  

    此致、

    约书亚