This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:DRV8243 - ITRIP、电流为11A

Guru**** 2606445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1482131/drv8243-q1-drv8243---itrip-at-11a

器件型号:DRV8243-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队:

美好的一天!

我们将 DRV8243用于执行器控制和驱动。

我们正在评估我们产品的 UL 认证保护电路,我们想在10-11A 跳闸电路,您能建议设置吗? RIPROPI 和 RITRIP

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考、我们使用全桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过 TRIP、我假设这意味着在电流达到10-11A 时会限制电流、而不是关断器件。  

    如果您选择将 VITRIP_LVL 设置为 2.64V 并使用 750至800欧姆的 RIPOPI、则应该会提供10-11A 范围内的电流限制。 如果您想确定使用的不同电阻、请使用下面的公式和数据表中的 VITRIP_LVL 设置:

    此致、

    约书亚