This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8874:保护功能

Guru**** 2605155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1482133/drv8874-the-protection-function

器件型号:DRV8874

工具与软件:

您好!

第1页介绍了 H 桥和半桥的设置。 在以下条件下运行时、防止 IC 失效的保护功能是什么?

1.设置 PH/EN 或 PWM 模式并建立半桥连接时

2.设置半桥控制并连接 H 桥时

执行与"表7中所示的"相同"的保护功能。 故障条件摘要"工作?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie-San、

    提供的保护功能适用于所有运行模式。 表7与器件是处于 PH/EN、PWM 模式还是独立半桥模式相关。  

    此致!

    David