This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:当一些电桥处于活动状态时、EN_OLSC 是否可以启用?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8714-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1482040/drv8718-q1-can-en_olsc-be-enable-when-some-bridge-is-active

器件型号:DRV8718-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8714-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

通过让 EN_OLSC=1、我的客户想知道在局部桥执行离线诊断时8718是否可以支持局部桥工作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。  

    当 EN_OLSC=1时、所有电桥都处于离线诊断模式。 如果客户需要在其他电桥驱动时进行离线诊断、可以选择 DRV8714-Q1 x 2pcs 作为替代解决方案。

    此致

    信也