This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:关于 DRV8703驱动电流的配置问题

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1481854/drv8703-q1-regarding-the-configuration-issue-of-drv8703-driving-current

器件型号:DRV8703-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

关于 DRV8703的数据表说明、说明驱动电流的灌电流和拉电流可通过软件配置。 我想问一下、成功配置后是否需要将电阻器与外部驱动信号串联以限制电流? 或者、在内部配置成功、并且不需要限制通过外部电阻器的电流后、是否会有相应的电流限制措施? 问题比较紧急、请回答、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    无需添加串联电阻器。 DRV 可以通过 SPI 对驱动电流进行编程。  

    仅可选建议是在原型中放置0 Ω 电阻器。 如果需要非常慢的 tr / tf (通过最小电流设置无法实现)、客户可以增加一些电阻以使其变慢。  

    此致

    信也