This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434S:DRV8434S

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1482660/drv8434s-drv8434s

器件型号:DRV8434S

工具与软件:

您好!

 

我尝试在设计中使用 DRV8434SRGER 步进电机驱动器、

它通过 SPI 接口连接到微控制器。

发送的16位字0x4800

我尝试读取 CTRL2寄存器。 它的默认状态为0x0F。

根据数据表、CTRL2默认值为15 (00001111)。

但我看到 SDO 线路上始终为零。

 

请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igor:  

    感谢您在论坛中发帖。 SPI 帧和时序对其运行有显著影响。 请考虑以下几点。

    有关详细信息、请参阅  此处数据表的7.5.1串行外设接口(SPI)通信

    1- SPI 格式

    SDI 输入数据的字长为16位、由以下格式组成

    •1个读/写位、W (第14位)

    •5个地址位、A (第13到9位)

    •8个数据位、D (第7到第0位)

    SDO 输出数据字的长度为16位、状态寄存器(S1)占前8位。 报告字(R1)是所访问的寄存器的内容。

    时序要求。  

    当 nSCS 引脚变为低电平和高电平时、SCLK 引脚必须为低电平。

    •nSCS 引脚在两帧之间的高电平时间应至少为500ns。

    •必须发生16个完整的 SCLK 周期。

    •数据会在时钟下降沿被捕捉、并在时钟上升沿被驱动。

    •如果发送到 SDI 引脚的数据字少于16位或多于16位、则会发生帧错误并且数据字会被忽略。

    •对于写命令、寄存器中要写入的现有数据会在8位命令数据之后在 SDO 引脚上移出。

    请考虑以下时间安排。  

    如果问题仍然存在、请分享波形、包括 nSCS、SCLK、nFAULT 和 SDI。   

    如果您有任何其他问题、请联系我们。  

    此致

    Mojtaba。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mojtaba:

    感谢您的回答、

    但它根本没有帮助我。

    我在 DRV8434S 数据表中阅读了协议说明。

    微控制器发送的所有信号完全匹配所有这些要求。

    我将0x4800字发送到读取寄存器 CTRL2。

    时序图符合要求。

    DRV8434S 引脚连接:

    SDI 连接到 SPI MOSI

    SCLK 连接至 SPI SCK

    nSCS 连接到 SPI NSS

    SDO 连接到 示波器以查看输出信号

    VSDO、ENABLE、nSLEEP、DVDD 连接到3.3V

    所有 GND 引脚均连接到 GND。

    为什么 SDO 线路上没有信号

    此致、

    Igor。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igor:

    很遗憾您仍然遇到问题。 就像 Mojtaba 所述、假设不存在硬件问题、则可能出现 SPI 通信问题。 我假设您正在使用您自己的 PCBA 对 DRV8434S 进行测试。  

    [报价 userid="644942" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1482660/drv8434s-drv8434s/5695933 #5695933"]

    时序图符合要求。

    DRV8434S 引脚连接:

    SDI 连接到 SPI MOSI

    SCLK 连接至 SPI SCK

    nSCS 连接到 SPI NSS

    SDO 连接到 示波器以查看输出信号

    VSDO、ENABLE、nSLEEP、DVDD 连接到3.3V

    所有 GND 引脚均连接到 GND。

    为什么 SDO 线路上没有信号

    [报价]

    这个说明看起来是正确的。 请参阅下面的只读寄存器的一帧 SPI 事务捕获示例。

    需要验证的一个重要因素是您如何设置地址的高8位-如下所示。 地址位在此器件中左移一个位置。  

    您能否像所示的示例那样捕获全部四个 SPI 信号。 谢谢你。  

    此致、Murugavel