This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3946-Q1:CE3因继电器控制线而出现故障

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3946-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1474190/drv3946-q1-ce3-failed-with-relay-control-wire

器件型号:DRV3946-Q1

工具与软件:

您好、专家

我们使用 DRV3946通过 P5连接继电器控制线(HV+、HV-、DC+、DC-闭合)、以20kHz 的频率、0x40的压摆率、8M 时超过 CE3。 如下所示。 也随附了详细的原理图。

您有什么 提升 CE3性能的建议吗?  

CE3结果:

详细的原理图:

CE3设置(P5为绿色、继电器安装在负载箱中):

加载框:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的宋先生:

    感谢您问这个问题。

    您能帮助了解 Confib B3、 bit 14和 bit 15的详细信息吗? 这些条件为内部模块提供展频、以获得更好的 EMC 性能。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibinu

    CONFIG B3位14为0x0、位15为0x1、这是 EMC 性能的首选配置吗?

    附加、1. SSC 代表什么? 2.电荷泵的描述是什么?

    另一个方面是硬件电路、您对原理图优化有什么建议吗?

    例如、共模扼流圈? 是否最好将其更改为如下所示的差模电感器、或者将其替换为不同类型的共模扼流圈?

    BR

    林松

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的宋先生:

    请参阅 SSC (EMI 降低技术、双随机展频(修订版 A))上的这张幻灯片:

    在这种情况下、默认禁用数字振荡器的 SSC:bit 15 - 0x1。 请设置为0x0以在数字振荡器上启用 SSC。  

    CP 振荡器上已经存在展频、要进一步增加、可将位设置为14 - 0x1。

    您能否单独尝试一下它们中的每一个以评估影响?  

    在硬件方面、我将稍微介绍一下相关内容。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthi

    感谢您的答复!

    当使用 CONFIG B3位14和位15的不同配置尝试后、 0x1时位14、0x0时位15的 CE3性能最佳、降低3dB。

    对硬件方面有什么建议吗?

    BR

    林松

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的宋先生:

    DRV3946-Q1的电源是否存在某种滤波器。 我看到输出端已经有电容器。 我们的建议如下:

    让我在内部检查是否还有其他可以完成的工作。

    此致!

    Keerthi