This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10974:规格检查

Guru**** 2605855 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1483981/drv10974-spec-check

器件型号:DRV10974
主题中讨论的其他器件:DLPA100

工具与软件:

你(们)好  

DRV10974RUMR 客户原理图(可能​​需要调整一些电阻值)我第一次使用了 DRV10974RUMR、但参数可能无法正确调整或出于其他原因、不同电路板上的电机转速不同。客户使用的三相电机的最大瞬时启动电流不会超过1.5A、并且在运行驱动器时仅为0.2A 左右、二者的规格与 PMD1000 DLPA100相同

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您发布此问题。

    如果角度不合适、电流限制可能无法正常工作、我们是否可以验证为超前角选择的电阻器。

    请验证指南 《DRV10974调优指南》

    您提到同一电机上不同电路板上的相同设计行为不同、这是正确的吗?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.