This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8706H-Q1EVM:设置指南

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8706H-Q1EVM, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1484247/drv8706h-q1evm-setup-guidance

器件型号:DRV8706H-Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件: MSP-FET

工具与软件:

我们刚刚收到一辆电动汽车。 开发板 DRV8706H-Q1EVM。

我们似乎无法将 PC 连接到开发板来执行首次启动。

我们尝试了您的网站上提供的"基于 PC"的应用程序和直接在浏览器中运行的"基于 Web 的"版本。

在这两种情况下、问题似乎是相同的:

-您的软件正确识别出连接到您的开发板的 COM 端口的存在

-但是,当它试图与板上的 MSP 微控制器通信时,它会中止该操作,就好像它们无法正确通信一样

 

我们还尝试使用始终在产品页面上提供的二进制文件在开发板上对微控制器重新编程、但结果没有变化。

我们使用了各种 USB 电缆和不同的 PC、但没有发现问题的任何差异。

 

电路板已正确通电到 J2上、我们看到几个 LED 点亮并闪烁、我认为这表明了板载微控制器的功能。

对如何解决该问题有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    感谢您发送编修。

    请查看有关 DRV EVM GUI 常见安装问题的常见问题解答。  https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1343296/faq-why-won-t-my-motor-driver-evm-connect-to-the-gui。 请确保已安装最新的 FT232驱动程序。

    Ping Hu 说:
    我们在您的网站上试用了基于 PC 的应用程序、并试用了直接在浏览器中运行的基于 Web 的应用程序。

    测试使用的是哪个版本的 GUI? v0.5.5是此 EVM 的最新版本。

    我们还尝试在开发板上使用始终在产品页面上提供的二进制文件重新编程微控制器、但结果不变。

    您如何对 MSP430进行编程? 您是否使用  连接到 EVM JTAG 的 MSP-FET、www.ti.com/.../MSP-FET? 假设是这种情况、可以使用 GUI 中的"File"菜单>"Program Device"对正确的 EVM 固件进行编程、并将 MSP-FET 连接到 EVM。 这将通过 GUI 本身对匹配的 MSP430二进制文件版本进行编程。  

     如果在 执行上述步骤后仍有问题、请告知我们。 谢谢。

    此致、Murugavel