This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705-Q1:DVDD 和 AREF

Guru**** 2382340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1484023/drv8705-q1-dvdd-and-aref

器件型号:DRV8705-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我可以知道 DVDD 和 AREF 是否是 DRV8705H-Q1中的单独模块、可以连接到不同的电压、例如 DVDD=3.3V、AREF=5V 吗? 谢谢。

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy:

    感谢您的提问。  

    您可以在 DVDD 和 AREF 上施加不同的电压。 DVDD 为3V 至5.5V、AREF 也为3V 至5.5V

    此致

    森田信也