This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462:故障可能性

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1483945/drv8462-failure-possibility

器件型号:DRV8462

工具与软件:

嗨、团队:

客户想知道 DRV8462在以下情况下的预期工作范围:

1. SPI 通讯意外中断  

2、电源在 VCC 上意外断电

谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    Unknown 说:
    1. 意外断开 SPI 通信 [/报价]

    器件将继续以 SPI 使用的最后已知配置运行。 例如、STEP 输入和 DIR 控制按预期工作、在断开之前由 SPI 设置微步进模式。

    [quote userid="417933" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1483945/drv8462-failure-possibility VCC 电源意外断电[/报价]

    请参阅数据表中的以下信息。 谢谢。

    此致、Murugavel