This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8428:使用、在 VM 上提供5V 电压

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8428
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1483926/drv8428-using-with-supplying-5v-at-vm

器件型号:DRV8428

工具与软件:

大家好、我正在考虑使用 DRV8428、它在 VM 上提供5V 电压。

在这种情况下、  

1. DVDD 的电压是多少?

2.如果 DVDD 不是5V、是否最好使用 VM 5V 和分压器来调整 VREF 以设置 IFS?

3.如果 DVDD 不是5V、 我能否使用 DVDD 来设置预期配置(M0、M1、DECAY )、并记录数据表中确定的哪些值?

4.如果设置 IFS 大于直流线圈电流(=Vdc/Rdc)、并且设置模式为满量程模式、那么驱动器就像恒压驱动器一样工作而不会发生任何衰减、对吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takanori:  

    感谢您在论坛中发帖。  

    1. DVDD 的电压是多少?

    VDD 电压取决于 VM 输入电压、如下表所示:数据表 P7 6.5电气特性。 很好

    [报价 userid="645277" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1483926/drv8428-using-with-supplying-5v-at-vm "]如果 DVDD 不是5V、使用 VM 5V 和分压器来调整 VREF 以设置 IFS 是否更好?[/QUOT]

    如 7.3特性说明数据表 P13中所述、建议使用 VCC 和分压器为 VREF 供电  

    Unknown 说:
    3. 如果 DVDD 不是5V、 我是否可以使用 DVDD 设置预期配置(M0、M1、DECAY)并记录哪些值在数据表中确定?[/QUOT]

    是、只要满足4.2V 最小 VM 电压即可。

    [报价用户 id="645277" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1483926/drv8428-using-with-supplying-5v-at-vm "]

    4.如果设置 IFS 大于直流线圈电流(=Vdc/Rdc)、并且设置模式为满量程模式、那么驱动器就像恒压驱动器一样工作而不会发生任何衰减、对吗?

    谢谢。

    [报价]

    驱动器受益于电流调节。 如下所示、 流经电机绕组的电流由一个可调节关断时间的 PWM 电流调节电路进行调节。 当 H 桥被启用时、通过绕组的电流以一定的速率上升、该速率取决于直流电压、绕组电感和存在的反电动势大小。 当电流达到电流调节阈值时、电桥将进入衰减模式 并持续一段时间 toff。 关断时间结束后、电桥重新启用、开始另一个 PWM 周期。 即使直流线圈电流小于 IFS、电机电流也会达到 IFS 阈值。  

    因此、您需要调整电机电流峰值速率下的电流。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致

    Mojtaba。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mojtaba。

    感谢您的回答。

    VDD 电压取决于 VM 输入电压,如下表所示: Datasheet P7 6.5电气特性。

    是的、我看到了桌子。
    但我想知道 VM = 5V 时的 DVDD 电压。
    它不在表中。
    我想它大约是4.8V。

    > 所以需要调整电机电流峰值速率下的电流。  

    例如  
    VM= 4.4.
    RDC (线圈)= 50Ω
    →IDC = 100mA
    IFS= 200mA
    模式=满量程模式

    我了解电流调节控制的优势。
    但是、如果我想用它来替代电压调节驱动器、这在上述条件下适用吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takanori:  

    感谢您的提问。  

    [报价 userid="645277" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1483926/drv8428-using-with-supplying-5v-at-vm/5701101 #5701101"]我想知道 VM = 5V 时的 DVDD 电压。
    它不在表中。
    我想它大约是4.8V[/报价]

    是的、它大约为4.8V  

    [报价 userid="645277" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1483926/drv8428-using-with-supplying-5v-at-vm/5701101 #5701101"]

    例如  
    VM= 4.4.
    RDC (线圈)= 50Ω
    →IDC = 100mA
    IFS= 200mA
    模式=满量程模式

    我了解电流调节控制的优势。
    但是、如果我想用它来替代电压调节驱动器、这在上述条件下适用吗?

    [报价]

    DRV8428有一个内部电流调节器模块、如 下图所示:

    比较器将电流传感器测量的实际电流与基准电流 IFS (A)= VREF (V)/kV (V/A)定义的 IFS 电流进行比较。

    •如果实际电流低于基准电压、运算放大器输出将增加、更大程度地开启 MOSFET 并增加电流。
    •如果实际电流较高、运算放大器输出将降低、从而降低 MOSFET 的导通并降低电流。

    在的情况下  

    →IDC = 100mA
    IFS= 200mA

    实际电流低于基准、因此、运算放大器输出将增加、更大程度地开启 MOSFET 并增加电流。

    因此、DRV8428在电流调节模式下工作。  

    此致、  
    Mojtaba。