This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8332-HT:DRV8332DKDR 不是 DRV8432DKDR 的直接替代品

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1483218/drv8332-ht-drv8332dkdr-not-direct-replacement-of-drv8432dkdr

器件型号:DRV8332-HT
主题中讨论的其他器件:DRV8332

工具与软件:

大家好、团队成员:

由于 DRV8332DKDR 已停产、BU 建议改用 DRV8432DKDR。  

客户反馈  DRV8432DKDR 无法直接替代 设计中的 DRV8332DKDR

1.不是 P2P

2.电流较小

3.更高的阻抗

您能帮助说明并提出如何支持客户迁移至 DRV8432DKDR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意、这不是直接替代。

    因此、我建议更换较新的器件。  

    您能否分享客户系统所需的电压和电流规格?

    他们需要集成式 FET 器件还是不需要集成式 FET?

    如果我们有关于客户系统的详细信息、我们可以推荐新器件。

    谢谢!

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    客户设计修复在此时间无法重新布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 DRV8332已停产、而且不能直接替换此芯片的 P2P、因此客户必须执行重新布局才能移至新的芯片解决方案。

    强烈建议迁移至较新的器件并根据新器件重新布局。

    谢谢!

    Joseph