This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3946-Q1:产品需要软件驱动程序

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3946-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1484977/drv3946-q1-need-sw-driver-for-product

器件型号:DRV3946-Q1

工具与软件:

我想将 RTD 与 DRV3946中间件驱动程序集成、以便我们可以创建一些应用。

如果我们已经拥有符合 ASIL B 标准的此类驱动程序、请告知我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krutarth:

    您是否指的是某种适用于 DRV3946-Q1的 AUTOSAR 驱动程序? 如果是、那么我们目前还没有此类驱动程序可供使用。 我们提供了适用于 EVM 的固件、可帮助您开始软件开发:

    DRV3946-Q1EVM 评估板|德州仪器 TI.com

    此致!

    Keerthi