This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:目标 ID

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1484937/mcf8329a-target-id

器件型号:MCF8329A

工具与软件:

您好、是否可以更改目标 ID 或者它是否修复了0x60? 如果客户想要配置/使用4或8个 MCF 器件该怎么办? THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ISEE:

    您可以在0xA6位置的器件配置寄存器 DEVICE_CONFIG1[I2C_SLAVE_ADDR]中进行更改

    谢谢、此致

    Venkatadri S.