This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837:OUT 引脚的绝对最大电压

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837, DRV8220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1484880/drv8837-out-pin-absolute-maximum-voltage

器件型号:DRV8837
主题中讨论的其他器件: DRV8220

工具与软件:

您好!

我正在使用 DRV8837电机驱动器的一个项目。 我们有一个10.5V 的稳压电源(VM)。 我们观察到、在制动过程中、OUT1和 OUT2引脚可能会在大约20µs 时间内出现12V 至13V 的电压尖峰。

我们想知道这些电压尖峰是否会给 DRV8837带来应力或损坏的风险。 具体而言、我们需要关注 OUT1和 OUT2引脚的最大电压容差。

请提供以下信息:

  • OUT1和 OUT2引脚的绝对最大额定电压。
  • 器件对 OUT1和 OUT2上短时间电压尖峰的容差高于 VM。
  • 缓解这些电压尖峰的任何建议(如果存在问题)。

感谢您的帮助。

此致、

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicolas、

    12V 是引脚的绝对最大电压、因此任何超出此范围的情况都肯定会存在风险。  我们无法保证超过12V 的行为-对于小型项目来说可能没问题、但如果您构建数千块电路板、随着时间的推移、可能会导致一些问题。   

    如果这只是一个个人项目、那么您可能只需保持原样。 但是、如果您要发挥其安全性、您可以升级至  引脚对引脚兼容且最大绝对电压为20V 的 DRV8220  我建议升级到 DRV8220 -这样很简单、可以消除所有风险。  (如果您不应查看 DRV8212P、它是一个 P2P 压降、可替代电流限制更高的 DRV8837)。   

    您的大容量电容值是多少?  或许更大的大容量电容器可以帮助消除该尖峰。  请参阅《 适用于直流电机驱动应用的大容量电容器尺寸》

    另请在此处了解如何减少 VM 泵送:  https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTCH8#:~:text=Reducing%20Voltage%20Pumping 您可以添加一个 TVS 二极管、但这可能很昂贵且空间很大。   

    减少尖峰的最简单方法是降低制动速度、而不是硬性停止、通过 PWM 将 INx 变化斜升至50ms 或类似值。  因此、不会立即将 IN1从1设置为0、而是在50ms 内将其从100% PWM 变为0%。  

    此致!

    Jacob