This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8662:DRV8662和其它压电驱动器 IC

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1483892/drv8662-drv8662-and-other-piezo-driver-ics

器件型号:DRV8662

工具与软件:

尊敬的专家:

数据表指定的最大电容为680nF。

不过、IC 可以驱动的实际最大电容是多少?

例如、它能否驱动一个1uF 电容器? 如果是、此类电容的近似电压和频率是多少?

其他压电式驱动器 IC 呢?

此致、

Hattori