This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8952:RDSon

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1483943/drv8952-rdson

器件型号:DRV8952

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户想知道当 PWM 频率为80kHz-100kHz 时、由于开关而产生的热量是否会导致 Rdson 变化。 Rdson 的范围有多大变化? 坦斯克!

Rayna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    Rdson 将随温度变化。  导致温升的主要因素是驱动负载时发生的稳态功率损耗、可通过 Rdson * ILOAD^2估算。 如果客户想计算开关期间发生的功率损耗、可在 数据表的7.1.1.2.1节"功率损耗计算"中找到计算方法(第25页)。

    具有电流检测输出的 DRV8952四通道半桥驱动器数据表(修订版 A)

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复!

    我了解功率损耗的计算方法。 但我 在数据表中找不到 Rdson 与温度的关系曲线、因为您提到了 Rdson 会随温度的变化而变化。 您是否有这些数据?

    Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    尽管我们在数据表中没有指定的 Rdson 与温度间的关系曲线、但我们确实有三个数据点、分别为25°C 至150°C。  

    此致!

    David