This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3245Q-Q1:ASIL-B 12V 和24V 栅极驱动器

Guru**** 2381110 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3245Q-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1480380/drv3245q-q1-asil-b-12v-and-24v-gate-driver

器件型号:DRV3245Q-Q1

工具与软件:

你(们)好  

我们能否将  DRV3245Q-Q1用于12V 24V 300W BLDC 电机驱动器应用、主要用于 ASIL-B?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil

    DRV3245Q-Q1专为12V 系统而设计、对于支持12V/24V 的器件、请检查 DRV3233。

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Adam 的宝贵意见。 它是否符合 ASIL 标准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil

    是、该器件最高支持 ASIL-D 应用。

    数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv3233-q1.pdf

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Adam ,它看起来很适合我们的12V ASIL 应用。
    我们正在考虑该部分。 谢谢