Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430I2041 工具与软件:
在电表的测量中、将 MSP430I2041与无校准测量芯片进行比较、可以发现当功率因数小于0.9时、MSP430I2041的测量结果误差相对较大。 例如、当功率因数为0.5时、测量结果偏差为0.5;您能否就造成当前结果的原因提供一些建议?