This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:水表问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1476546/msp430fr6047-water-meter-issue

器件型号:MSP430FR6047

工具与软件:

您好!

我已经将一个 EVM6047的校准速度从0升至3000升/小时、 并将此校准文件加载到另一个 EVM6047中。 然而、第二块 EVM 电路板的输出结果显示负流速为-7.7 kL/hr、而原始流速为380 L/hr。 如何解决此问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind:

    您的硬件从一种计量设置到另一种计量设置是否完全相同? 两者之间是否存在硬件差异?

    我们期望两种相同的计量设置都将使用相同的校准、只是效果良好。 否则、客户将不得不校准每一个单元、这将是一大笔工作量。 我建议您检查您的硬件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    我正在使用相同的硬件设置、包括两个 Audiowell DN15流量管和 EVM6047。

    空管道流动且无流量流动时。 流速跃升到较高或为负。 如何解决此问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否按照 《USS 设计中心用户指南》中所示使用流量 VFR 校准? 当提到相当宽泛的流速范围时、您可能需要在该范围内使用不同的校准值。 您针对一个值进行的校准可能不适用于其他流速。

    您可能还需要查看这些不同流速下的 ADC 捕获结果、以确定在整个范围内接收到的信号是否仍然良好。 请随时发布各种流速下的捕获屏幕截图。