This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:DLL 用法

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1487442/msp-gang-dll-usage

器件型号:MSP-GANG

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:  

我想对16个并行 MSP 目标进行编程。 可以同时使用两个 MSP Gang 编程器、通过 MSP-Gang dll 进行通信吗?  

我想询问是否有简单的编程示例演示如何将 MSP-Gand.dll 用于 LabVIEW 或 TestStand?  

如果没有 可用的 LabVIEW 或 TestStand 示例、您可以向我发送一个 使用必要 DLL 命令进行简单编程序列的简单示例吗?

  1. 加载镜像文件
  2. VCC 开启  
  3. PROGRAMM-(Go F9)  

感谢您的支持!