This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5970:MSP430引脚多路复用分配和 MCU 编程。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5970, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1481589/msp430fr5970-msp430-pinmux-assignment-and-mcu-programming

器件型号:MSP430FR5970
Thread 中讨论的其他器件: MSP-FET

工具与软件:

大家好、团队成员:

我将设计由 MSP430FR5970 MCU 组成的 VPX 板。 我将使用 MCU 进行整个板电源控制和监控。 以及切换一些与 VPX 相关的控制信号。 通过参考硬件工具用户指南:我已经创建了一个原理图设计。 随附了设计 PDF。 请仔细阅读、如果上述用法需要进行任何修改、请告诉我。 在软件方面、请简要介绍如何对 MCU 进行编程。 MCU 上电后、GPIO 的当前状态将是什么? 我们可以设置任何内部上拉或下拉吗? 此外、是否可以将 IO 配置为开漏或推挽(输入/输出)? 所有引脚的 IO 电平。 我认为它是3.3V、因为我要为 AVCC 和 DVCC 提供3.3V。 请尽快就上述事项提供指导。

此致、
Anoop


e2e.ti.com/.../MSP430FR5970.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关软件的信息、请参阅 MSP430 MCU 开发指南手册(修订版 A)

    IO 是用于输出的推挽输出。 您可以配置内部上拉/下拉电阻器。

    如果使用430、请参阅此处的一些参考资料。

    MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列用户指南(修订版 P)

    MSP430FR597x (1)、MSP430FR592x (1) MSP430FR587x (1)混合‑信号 微控制器数据表(修订版 C)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:

    感谢您的答复。 就硬件而言、我应该做什么改进? 我参考 硬件工具用户指南完成了原理图编写。 我是一个硬件专家。 我能简要介绍一下如何配置此 MSP430吗? 在查阅文档时、我需要了解 Code Composer Studio 和 MSP-FET 编程器/调试器软件狗。 将代码编程到 MSP430 IC 是否必须使用该 MSP-FET? 或者是否有其他替代方法? 此外、正如您提到的、"IO 是用于输出的推挽式。  "我可以将 IO 配置为开漏吗? 这是可行的吗?

    此致、
    Anoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从我这边看、原理图看起来很好。

    需要使用调试器/编程器将代码编程到 MCU。 如果您根本不熟悉此器件、也许可以先从包含板载调试器的 EVM 开始。

    MSP-EXP430FR6989开发套件|德州仪器 TI.com

    对于 IO、可以使用输入模式作为开漏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:

    因此、如果我要使用 MSP-EXP430FR 开发套件、是否需要 MSP MCU 编程器和调试器来访问开发套件? 或者直接使用 USB OTG 电缆、我是否能够连接到 PC 并将负载配置连接到开发套件? 在实际电路板上、我也计划实施 MSP430FR5970 MCU。 要了解有关  MSP430FR5970 MCU MSP-EXP430FR 开发套件的更多信息、是否合适? 或者我应该选择任何其它开发套件?

    此致、
    Anoop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     开发套件上有一个板载调试器。  

    MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 属于同一系列。 它们都共享同一个 开发套件。