This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:MSP430F5438上的 BSL 通信问题- BSL 密码错误

Guru**** 2581315 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438, MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1486134/msp430f5438a-bsl-communication-issue-on-msp430f5438---bsl-password-is-error

器件型号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他器件:MSP430F5438

工具与软件:

嗨、团队:

我们尝试使用  UART-USB-FTDI-windows 调用 BSL ,我们得到了下面的日志  

BSL UART 引脚通过 FTDI (FT4232)的端口 D 进行连接   

--------------------------------------------------------
BSL Scripter 3.4.2.0

PC 软件、用于 BSL 编程
2025-Mar-12 10:38:05 ----------------------------------------------------------

输入文件脚本为: C :/ti/BSL-Scripter/ScriptExampleWindows/543x_uart/script_543x_uart.txt
mode 543x_family UART COM11奇偶校验调用
详细的
Verbose 模式现已打开!

//提供错误的密码来执行//大量擦除内存
RX_PASSWORD C:/ti/BSL-Scripter/ScriptExampleWindows/543x_uart/pass16_wrong.txt
Read txt 文件:C:/ti/BSL-Scripter/ScriptExampleWindows/543x_uart/pass16_wrong.txt
[80][11][00][11][ff][ff][ff][ff][ff][ff][ff][ff] [ff][ff][ff][ff][ff][ff][ff] [ff][ff][ff]
[ff][ff][00][00][41][D4]
<80><02><00><3b><05> <94>
[ERROR_MESSAGE]BSL 密码错误!
rx_passwordC:/ti/BSL-Scripter/ScriptExampleWindows/543x_uart/pass16_default.txt
阅读 txt 文件:C:/ti/BSL-Scripter/ScriptExampleWindows/543x_uart/pass16_default.txt
[80][11][00][11][ff][ff][ff][ff][ff][ff][ff] [ff][ff][ff][ff][ff][ff][ff] [ff][ff][ff][ff][ff][ff][ff]
[FF][4e][c9]
<80><02><00><3b><05> <94>
[ERROR_MESSAGE]BSL 密码错误!
RX_DATA_BLOCK C:/ti/BSL-Scripter/ScriptExampleWindows/543x_uart/SNZI_TFTP.txt
读 txt 文件:C:/ti/BSL-Scripter/ScriptExampleWindows/543x_uart/SNZI_TFTP.txt
文件不可用/其他程序无法访问... 



任何建议都很有帮助...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认您是否为您的 MCU 提供了正确的 BSL 密码?  BSL 密码就是器件上的中断矢量表中的内容。  https://www.ti.com/lit/ug/slau319af/slau319af.pdf

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

    请查找所用的密码  


    我使用的密码与543x_family 脚本示例中提供的密码相同

    我尝试了这个脚本在新鲜 boad ,没有 JTAG 刷写以前完成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BSL 密码应从0xFFE0开始、长度为32个字节。 您的问题不正确。

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。。。对于 MSP430F5438、它只支持16字节密码?
    要 使用 MSP430F5438A、我们需要 提供32字节的密码吗?

    因为在543x_family 中提供的示例脚本中,我只找到了16 字节的密码。 所以我使用了相同的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    F5438有16字节密码、但是 F5438A 有32字节密码。 https://www.ti.com/lit/ug/slau319af/slau319af.pdf

    此致、

    Cash Hao