This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:MSP430FR6989

Guru**** 2925480 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1483893/msp430fr6989-msp430fr6989

器件型号:MSP430FR6989
Thread 中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

工具与软件:

尊敬的所有人:

我正在使用 MSP430FR6989 Launchpad 并正在尝试超低功耗应用。 目前、我的方法是使用 LPM45睡眠模式。 我假设对于 LPM45、功耗必须在微安级左右。 但是、我的结果是关于1.2 mA (由 EnergyTrace++测量)。 我的问题在于电路板本身、还是由于我的代码。 我的 launchpad 未连接到任何电路或组件。 我的代码如下所示:

#include <msp430.h>
void enterLPM45();
int main(void) {
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;  // Stop watchdog timer
    enterLPM45();          // Enter low power mode
}



// Enter LPM4.5 (Low Power Mode)
void enterLPM45() {
    PMMCTL0_H = PMMPW_H;
    PMMCTL0_L |= PMMREGOFF;      // Shut down power regulator 

    __bis_SR_register(LPM4_bits|GIE);  // Enter LPM4.5 (without GIE)


}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能尝试使用电路板上的示例 lpm4.5代码吗?  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__APB1XI.Ot4rMH7Ecz5Vitw__msp430ware__IOGqZri__LATEST

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有不要忘记  

    1) 1)从 J101上移除 RXD/TXD/RTS/CTS 跳线

    2) 2)移除 LED 跳线(J7/J8)

    3)使用"运行->自由运行"进行操作

    4)确保选中"Project->Properties->Debug->MSP_43x Options->Enable LPMx.5 Debug"中的复选框。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了代码、结果相同、CPU 状态为 LPM45、功耗为1.3mA。 我还尝试在下面的回复中移除跳线、但结果没有改变

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我移除了跳线、但结果仍然相同。 我也无法在"Properties"选项卡中找到调试选项卡。 我的 CCS 是新版本吗、他们把它移到了某个地方?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以给 MSP430FR6989 Launchpad  电路板拍照吗? 我们可以首先检查硬件。

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的 launchpad 的照片。 EZ FET 使2个 LED 亮起、我认为这可能会导致功耗达到1.2mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已成功将代码编程到 MCU 中? 因为在图中似乎缺少一些跳线。  

    除了图片中为 MCU 编程显示的电流连接外、您还需要将跳线放置在3V3和 SBWTDIO 上。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、引脚3V3和 SBWTDIO 上的跳线松动、并且在我拍照时脱落。 我仅移除了 J101上的 RXD 和 TXD 引脚。 我还确保在开始使用功耗进行测量之前、已将代码闪存到 MCU 中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对芯片进行编程后、 移除所有跳线。 然后通过 GND 和3V3引脚为 MCU 供电。 USA 一个万用表、用于测量在调试模式下使用 Energytrace 时的电流投入。

    此致、

    Cash Hao