This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:USSXTAL 启动时间较长

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1487989/msp430fr5043-ussxtal-startup-time-long

器件型号:MSP430FR5043

工具与软件:

尊敬的专家:

我们满足了 FR5043 USSXTAL 启动时间长问题、数据表声称8MHz 晶体<2ms、但我们遇到了~7ms 长的问题。 可能的原因是什么? 谢谢!

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    有关 USSXTAL 启动时间说明、请参阅

    https://www.ti.com/lit/ug/slau367p/slau367p.pdf

    20.2 OSC 控制寄存器(HSPLLUSSXTCTL)

    以下是 USSXTAL 的注意事项说明:

    The application must turn on the USSXT oscillator
    (HSPLLUSSXTLCTL.OSCEN = 1) and wait for a sufficient time to let the
    oscillator start (this depends on the crystal and resonator characteristics) before
    powering up the USS module (see Section 20.4.1).

    这与 XTAL 本身有关、数据表中的2ms 不适用于该功能。

    此致、

    Helic