This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:与数据表相比、程序和 RAM 存储器有限

Guru**** 2926500 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1488918/msp430fr5994-limited-program-and-ram-memory-compared-with-datasheet

器件型号:MSP430FR5994

工具与软件:

您好!

使用 CSS V10 (C 代码)时、此消息存在问题:

程序将无法放入可用内存中

但当我查看所使用的存储器时、它少于数据表。

它应该是256K 作为程序和8K 作为 RAM、仅:

MSP430:闪存/FRAM 的用量为10186个字节。 RAM 使用量为4022字节。

刷写 MSP430是可以的、但如果我使用值创建一个新选项卡、则不适合:

../lnk_msp430fr5994.cmd"、第211行:错误#10099-D:程序无法装入可用内存、或者该段包含一个调用站点、该调用站点需要无法为此段生成 trampoline。 针对段".stack"大小0xa0运行带对齐的放置失败。 可用存储器范围:

RAM 大小:0x1000未使用:0x7a 最大空洞:0x79
>>编译失败

请你帮我设置完整的内存空间吗?

我已经浏览过论坛网页,发现: https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1471287/error-10099-d-program-will-not-fit-into-available-memory/5647634#5647634

没有答案。

是否要查看并更改链接器映射文件中的值? 我想我必须与数据表进行比较、有这么多的值?

为什么 CSS 不使用该器件的数据表存储器空间? 我做了什么错了吗?

非常感谢您对此项目的帮助。  

此致

单端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然此器件具有8K 的 RAM、但分为两部分、一半(4K)处于 LEARAM 中。

      RAM              : ORIGIN = 0x1C00, LENGTH = 0x1000 /* END=0x2BFF, size 4096 */
      LEARAM           : ORIGIN = 0x2C00, LENGTH = 0x0EC8 /* END=0x3AC7, size 3784 */
    

    链接器之所以抱怨、是因为它无法将堆栈段放入(勉强) RAM 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您提供的信息。

    如何使用 LEARAM 呢?
    也许我不需要这么多的 RAM、这是因为我的代码:

    1) volatile uint8_t NumberPnt = 115;
    2) uint8_t DataTab[115]={145,150、...};

    1) 1) volatile 变量进入 RAM、好了!

    2)此选项卡应在程序存储器中"硬编码"、而不是在 RAM 中:

    看起来这个"问题"来自 RAM 中的表、而不是程序存储器中的表。

    如何更改此设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个问题是、编辑链接器脚本以删除 LEARAM 区域、并增加 RAM 区域的长度。

    第二个问题:使"const uint8_t"和您的常量数据表将保留在 FRAM 中。 不要尝试写入、否则编译器会提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您删除了 LEARAM 区域、但未更改 RAM 的长度。 将其更改为包含 LEARAM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了!  

    非常感谢、它运行得无可挑剔

    MSP430:闪存/FRAM 使用量为10810字节。 RAM 使用量为4310字节。