This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:LFXIN:外部振荡器弹性测试

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1489195/msp430fr6989-lfxin-external-oscillator-resilience-test

器件型号:MSP430FR6989

工具与软件:

您能为我们提供以下方面的帮助吗?

作为 MSPP430时钟源弹性测试的一部分:


当与芯片输入侧负载电容器(C105)并联的电阻小于300k Ω 且不再使用外部提供的时钟时、MSP430FR6989会切换到内部32kHz 时钟。 遗憾的是、内部时钟相对不精确。 此外、MCU 在这种状态下会消耗大约150uA 的相当高的电流。
我们希望更好地了解这种行为。
- MSP 使用什么标准来决定是否使用内部时钟?
-这是一个记录行为吗? 在哪里可以找到相关文档?

提前感谢、
另外、我还列出了有关晶体/振荡器的不同 MSP430应用手册。
它们都对 FR698x 有效吗?
  如何在 MSP430上使用内部振荡器实现更高精度的计时器- https://www.ti.com/lit/pdf/slaae38
  MSP430 LFXT1振荡器精度 https://www.ti.com/lit/pdf/slaa225
  MSP430 32kHz 晶体振荡器- https://www.ti.com/lit/pdf/slaa322
  TI MSP430微控制器晶体推荐- https://www.ti.com/lit/pdf/slaa367

或者 FR6989数据表/用户指南是否 是有关此事项的更好信息来源?
谢谢
Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅用户指南和数据表中的此内容。