This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5137:内部10kHz 时钟不稳定或不工作?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC430F5147, CC430F5137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1488230/cc430f5137-unstable-or-non-working-internal-10khz-clock

器件型号:CC430F5137
Thread 中讨论的其他器件:CC430F5147、

工具与软件:

备货、使用 CC430F5147生产的7万个单元低于1/1000个单元存在一些问题、需要出于某种原因替换、输出 thx 良好。

在最后一批电路(标记为 CC430/F5137/TI 39K E/CG6E G4)中、使用 CC430F5137生产10k 个器件、我们突然收到一个使用 BSL 接口与超过200个器件进行在线编程的问题。

我们怀疑内部10kHz 振荡器没有按预期工作。 我们可以使用 J-Tag 接口对器件进行编程、但这样就无法启动器件。

如果我们更换有故障的设备、我们的产品将按预期工作。 在此期间、生产设置或 ESD 处理没有变化、BOM 相同、编程设备和操作人员相同。

请提供建议、我们如何验证10KHz 的内部时钟是否按预期工作?

THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可以通过 JTAG 对器件进行编程、则部分功能应正常运行。 如果您认为10kHz 振荡器不起作用、您可以通过引脚输出时钟吗? 你是指 ACLK、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了简单的答复,我认为这与内部时钟有点不准确有关,但我需要多做一些测试。 我们的支持程序运行9600波特、但肯定会由于振荡器漂移而错过一些数据位。 请给我几天时间来验证

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果需要更多的支持、请告诉我。