This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:以编程方式生成 SoftBOR 后、根本不可能有断点。

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1488316/msp430fr2476-after-softbor-is-generated-programmatically-no-breakpoints-are-possible-at-all

器件型号:MSP430FR2476

工具与软件:

大家好!

通过编程方式生成 SoftBOR 后、我遇到了一种阻止任何断点的现象。
是否可以使用 MSP430FET 对#RST/NMI 引脚进行复位以外的 BOR 调试?
如果可调试、是否可以使用断点?
是否存在可调试和不可调试 BOR 等设置?

此致、

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以试用软件 BOR 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhou

    更正如下。

    "软件 POR"通过编程方式生成:

    复位后、在任何断点都不中断

    在使用暂停命令进行强制中断后、停止

    重新启动后、忽略断点

    VAL_PMMIFG:0x0400 (十六进制)←PMMPORIFG (POR 生成)

    VAL_SYSRSTIV:0x 0014 (十六进制)←PMMSWPOR 软件 POR (POR)

    VAL_SYSSNIV:0x0000 (十六进制)

    VAL_SYSUNIV:0x0000 (十六进制)

    MSP430FET 会带来问题吗?

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是不可能的。 硬件断点由嵌入式仿真模块(EEM)控制。 POR 将复位几乎所有寄存器。 这意味着 、如果 CCS 不重新配置 EEM、断点将断开。

    请尝试改用软件断点: __ bic_SR_register_on_exit (CPUOFF);

    如果此命令不起作用、则需要在 CCS 中添加更多断点。 当全部使用硬件断点源时、它将使用软件断点。 对于软件断点、它将重写部分代码、该代码在 POR 后仍然存在。