This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:XT1外部晶振不工作

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1489642/msp430f5438a-xt1-external-crystal-not-working

器件型号:MSP430F5438A

工具与软件:

您好!

我们目前使用的是 MSP430F5438A XT1外部晶振10MHz。

我看了一下 slau208q.pdf 手册。 在编写 XT1DRIVE 时、它仅讨论 XT1 LF 模式下的驱动器配置。

问题1:在 XT1 HF 模式下、此驱动能力的配置是否仍然有效?

问题2:在 XT1 HF 模式下、10M 晶体振荡器。 XT1DRIVE 是否可以设置为10、11?

问题3:当使用示波器检测 MSP430F5438A 发送到10M 晶体的触发信号时、找不到触发电平。 正常工作时、可以看到输出3.3V 高脉冲触发信号。 您知道为什么会发生这种情况吗?

问题4:在高频模式下使用 XT2是否更好? XT2DRIVE 的配置绝对适用于高频。

谢谢!
Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    请让客户检查其晶振或 PCB 供应商的更改。  

    需要您的确认、以便我可以关闭此 E2E 主题。

    此致、

    Helic