This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:如何 DSPLIB GUI 设置900K~1.1M 以进行带通滤波

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1489478/msp430fr6043-how-to-dsplib-gui-set-900k-1-1m-for-bandpass-filtering

器件型号:MSP430FR6043

工具与软件:

大家好

    如何设置900K~1.1M 进行带通滤波?   只能将采样频率设置为最高200k、我的实际采样频率是8M。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 QQ

    这是一个 GUI 示例。

    您可以使用 DSPLIB 为 MSP430生成 FIR 代码。

    如果采样频率 FS 受到 GUI 工具的限制。

    可以使用 Matlab。

    所有 FIR 系数均可使用 Matlab 生成、并替换为源代码。

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有带通滤波器的示例吗?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    抱歉、我 没有此类示例。

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要是带通滤波示例、带通频率和采样频率不正确就没关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    这就是您可以使用  DSPLib GUI 生成的东西的东西。

    使用此 GUI 工具生成一个示例代码、并更改滤波器 系数即完成。

    以下是指导:

    software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSPWare/3_30_00_18/exports/MSPWare_3_30_00_18/dsplib/gui/docs/users_guide/html/ch_get_started.html

    此致、

    Helic