This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:MSP430FR2433在创建与 GUI 编写器的连接时遇到了问题

Guru**** 2796905 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSP430FR2433, MSP430-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1489393/msp430fr2433-msp430fr2433-getting-issue-while-creating-connecting-with-gui-composer

器件型号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553

工具与软件:

我正在尝试连接 MSP430FR2433和 GUI 编写器、我可以对其进行刷写、但在尝试连接 MSP430G2553之后、我已将部件正确设置为 FR2433。 但我无法理解为什么会发生这种情况?  

此外,当我尝试在 Windows 11上安装云代理时,它失败了,所以我目前正在尝试在 Windows 10计算机上。 TI 是否有适用于 Windows 11的云代理?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是 GUI 编写器在 Win10而非 Win11上工作吗?

    您能否将 eZ-FET 上的 UART 信号捕获到 MSP430? 了解会发生什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要使用 GUI Composer、需要安装云代理、同时在 Windows 11上安装它、我面临问题(错误:此应用未在此 PC 上运行)。 但我可以将其安装在 Windows 10上。  我的第一个问题是 TI 是否支持面向 Windows 11的 Cloud Agent?  

     2) 2)我正在尝试在 Windows 10上使用 GUI Composer 和 MSP430FR2433构建应用。 我已选择 XDS 作为通信协议、并将.out 文件上传到了 GUI Composer。 我能够将 hex 文件刷写到 Launchpad。 但在 GUI Composer 尝试连接 MSP430G2553后、为什么我不明白。 在前面的步骤中、我已正确选择 MSP430FR2433器件。 请检查随附的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 MSP430通信。 它不基于 SBW 端口。 它基于 UART 端口。 这意味着您需要在软件中添加 GUI Composer 协议。

    您可以从这个代码示例:开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾尝试获取此示例、但找不到。 您能告诉我下载以上演示示示例的链接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它位于 MSPWare.MSP430-SDK 软件开发套件(SDK)中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这解决了我的问题。 我能够从串行端口绘制数据。 另一个问题是、我可以在哪里获取数据、了解哪些器件支持 XDS、哪些器件不支持 XDS? 感谢您的支持和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XDS 不支持任何 MSP430...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。