This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F4132:由于出现错误、我在配置和配对两个 HC-05蓝牙模块时遇到问题

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1491619/msp430f4132-i-have-an-issue-configuring-and-pair-two-hc-05-bluetooth-modules-as-i-am-getting-errors

器件型号:MSP430F4132

工具与软件:

1-有人能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你的头文件"uart.h"似乎包含针对某些 MSP430寄存器的声明-这些声明与系统头文件中的声明并不完全重复。

    这通常用处不大。 我建议您将其从 uart.h 中删除