This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2153:具有称重传感器的 MSP430G2x53接口(SEN-14728)

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1491983/msp430g2153-msp430g2x53-interface-with-load-cell-sen-14728

器件型号:MSP430G2153

工具与软件:

您好!

我们要在我们的一个项目中使用 MSP430 MCU。 我们需要将 MSP430与负载单元(SEN-14728或  FX29系列)连接。

您是否有关于 MSP430负载单元接口的支持应用手册?

我们是否需要使用任何中间电路(如仪表放大器)将负载单元与 MCU 连接? 如果是、请推荐 适用于 MSP430的组件。

如果您可以分享用于连接相同元件的合适方框图、将会很有帮助。

谢谢!