This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:MSP430内存刷写错误

Guru**** 2450180 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1479511/msp430fr5043-msp430-memory-flashing-error

器件型号:MSP430FR5043
主题中讨论的其他器件:MSP-FETEVM430-FR6043

工具/软件:

首先、问题从此处开始:

MSP430:仿真器初始化错误:需要修复一个连接的 MSP-FET/eZ-FET 调试器。 选择"修复"以启动修复过程。 注意:在修复过程中只能将一个 MSP-FET/eZ-FET 调试器连接到系统。 MSP430:错误:MSP-FET/eZ-FET 修复失败

为了解决上述问题、我购买了一个新的 MSP-FET 编程器、再次完成了该过程、但问题仍然是一样的。

最初我使用版本11.0.0.00012、但它不再受支持、因此我尝试再次将其刷写到版本12.8.1、并遇到以下问题:

当我点击 Detect My Board In View -> Resource Explorer (在视图中检测电路板->资源浏览器)时、显示以下错误消息:

{"msg":"HID_FET: Could not retrieve FET HW version on ( 0: Internal error).","name":"HID_FET","type":"error"}

我在另一个线程中阅读并尝试了运行程序 MSP430 (示例).bat 的建议、但我仍然有相同的问题。

由于最初的问题没有解决、似乎电路板没有被检测到。 有办法解决这个问题吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许长镐:

    将 MSP-FET 连接到 PC 时、是否显示以下信息?

    否则、这意味着硬件连接之间存在一些错误、或固件损坏。

    顺便说一下、您使用的是什么 PC 操作系统:Window 10、Window11、Linux、Mac...?

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sal Ye
    我有3台运行 Windows 11的 PC。
    其中只有一个在去年8月得到承认。 连接端口后、端口名称显示为 COM6、我检查并确认添加了该端口。

    但当我再次尝试时,我的两个程序员在端口中无法识别。
    其中一个是我在八月使用的一个,另一个是新的一个。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许长镐:

    "那就让我来试试吧。" [MSP-FET+CCS12.8.1]

    但当我重试时、无法在端口上识别我的两个程序员。

    也许您可以尝试重新启动 PC、或直接使用 PC (无需 Docker)插入调试器。

    我认为 在升级时固件损坏了。 那么、没有可连接到 PC 的 HID 接口。

    可能需要一些特殊的固件更新方法。 如果可以、让我在这里尝试一些指导。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Jang、

    我在调试器 UG:https://www.ti.com/lit/ug/slau647o/slau647o.pdf 中有一些描述 

    您可以找到冷启动来启用默认代码并与 PC 建立 HID 连接:

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我剥离了电线并遵循了协议、因为我没有符合规格的跳线帽。 遗憾的是、维修未成功。 如果我执行的步骤有问题、请告诉我。 谢谢。
    1.拆开箱体。
    2.用铜线连接 J2部分电路的两个孔。
    3.使用 USB 供电。
    4.检查 LED 指示灯是否亮起并拔下铜线。
    5.在 CCS 中修复。 (我尝试了维修、但没有拆除铜线。)

    我在 CCS 中的识别新项目窗口中尝试了修复按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许长镐:

    看起来很好。

    那么、是否显示了维修窗口? 如果是这样、也许您可以使用较旧的 IDE 版本来查看它是否起作用。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用较旧的 IDE 版本来查看它是否正常工作、但仍然收到以下消息:
    MSP430:仿真器初始化错误:需要修复一个连接的 MSP-FET/eZ-FET 调试器。 选择"修复"以启动修复过程。 注意:在修复过程中只能将一个 MSP-FET/eZ-FET 调试器连接到系统。 MSP430:错误:MSP-FET/eZ-FET 修复失败
    此外、Windows 11中的设备管理器窗口仍然无法识别该端口。

    我尝试替换 PC、删除并重新安装所有与 CCS 相关的程序、以及复位编程器。
    我想我没有正确遵循解决方案。
    如果有视频或更详细地介绍您建议的解决方案、那将会很有帮助。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许长镐:

    这很奇怪。 我可以尝试将 CCS 12.8.1与 MSP-FET 一起使用以刷写器件、看看是否显示任何错误。

    顺便说一下、您的 PC 具有任何可能破坏 CCS 或其他东西的 encrption 软件。 如果有、也许您可以在个人电脑上试用。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许长镐:

    我使用 CCS12.8.1与 MSP-FET 一起调试 EVM430-FR6043、它运行正常。

    您在这里展示的步骤是合理的。

    我可以建议:

    1.在 CCS 中修复之前、请先断开覆铜。

    5. 在 CCS 中修复。 (我在尝试维修时未拆除铜线。)

    2.尝试另一台 PC 并安装 CCS

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在我家中的个人笔记本电脑上出现故障。 我将在我的台式电脑上重试、并让您知道结果。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许长镐:

    如果失败、我没有其他建议。

    我看到您刚才在这里带来了一个新的 FET、也许您可以联系您的供应商来为新的 FET 提供支持。

    B.R.

    SAL