This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:错误:检测到多个具有相同 HID/PID 的 VID 器件。 只能连接一个器件

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1491322/evm430-fr6047-error-more-than-one-hid-device-with-the-same-vid-pid-detected-only-one-device-may-be-connected

器件型号:EVM430-FR6047

工具与软件:

我无法 使用 USS GUI 连接到 EVM430-FR6047。 我每次都要抛出这个错误:  

"检测到多个具有相同 HID/PID 的 VID 器件。 只能连接一个设备"

我正在使用 Windows 11、但我无法找出计算机方面的任何问题。 我已经安装并卸载了驱动程序(即 GUI)、并且已经尝试取消选择 COM 端口、以便一次只有一个处于活动状态、但仍然不走运。  

以下是该电路板使用的 COM 端口:

另外、当我尝试"Load Image"时、它也成功加载了程序。

但是、当我尝试"验证图像"时、失败了。 我还尝试了擦除所有闪存并重新编程、但发生了同样的问题。  

这是我针对硬件的设置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这应该与 USB 驱动程序问题相关。 我建议使用诸如 USBDeview 等第三方工具卸载计算机上无用的 USB 驱动程序、然后重试。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怎么知道哪些驱动程序是无用的?  

    这里是 HID 和通信接口、我已经尝试了禁用某些 HID、但除了禁用此 ID 外、其他都仍然失败

    它显示未找到匹配硬件接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    嗯、我对这个主题没有太多建议。 我建议尝试使用不同的计算机、然后检查是否出现相同的问题。  

    此致、

    Cash Hao