This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:使用 SDIO 与器件连接

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1493027/msp430fr5994-interfacing-with-a-device-using-sdio

器件型号:MSP430FR5994

工具与软件:

我正在尝试将 MSP430连接到具有 SPI 接口的 ADC、但它有一个 SDIO 引脚、它根据发送的是读取还是写入命令来切换方向、而不是使用 MOSI/MISO。

MSP430中的 eUSCI 模块是否具有此方面的本机支持? 我在文档中找不到 SPI 接口上双向数据的任何引用、这让我觉得这是不可能的、需要对其进行位基础设置、但想问一下是否有我缺失的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    eUSCI 没有内置对共享 MISO/MOSI 的支持("3线制")。

    你不必逐个位连接、但是你必须使用 PxSELn 位逐个字节(根据需要)连接/断开 MOSI。