This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F149:32kHz 晶振

Guru**** 2893700 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1492556/msp430f149-32khz-crystal

器件型号:MSP430F149

工具与软件:

您好!

我正在 XIN (引脚8)和 XOUT (引脚9)上使用32KHz 晶振(ECS-327-12.5-17x-TR)。 我未连接任何外部负载电容器。 能否使用内部负载电容器? 我遇到了一些可变时序问题、从而导致一些基于 UART 的问题。 连接外部电容器是否不会导致这些问题? 如果是、我应该使用什么标称值?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:
    对于此应用、我建议遵循 MSP430晶体指南。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Diego。 是否有使用 MSP430F149或我可以参考的评估板的参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:
    此器件或评估板没有参考设计。 不过、您似乎应该能够使用内部负载电容器。 它们的值应为12 pF。 您可以在 TRM 的 4.2.2 LFXT1振荡器一章中找到更多有关它们的信息。
    此致、
    Diego Abad   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 F2系列器件上使用了内部(LFXT)电容器(即不使用外部电容器)和12.5pF 晶振。 我没有在 F1上这样做、但我想他们的工作是一样的。

    您看到了什么样的问题? 您是否能够完全确定 LFXT 正在振荡? [看起来您可以在 P5.6上输出 ACLK。]