This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:MSP430:初始化仿真器时出错:一个连接的 MSP-FET/eZ-FET 调试器需要恢复

Guru**** 2451470 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1490304/msp430fr5969-msp430-error-initializing-emulator-one-of-the-connected-msp-fets-ez-fets-debuggers-needs-recovery

器件型号:MSP430FR5969
Thread 中讨论的其他器件: MSP-FET

工具与软件:

您好!

Im 是一名工程专业学生、我们为 msp430FR5969提供了一个 TI Launchpad 来了解汇编语言。 我不断获得的代码进行调试时会发生什么

初始化仿真器时出错:
其中一个连接的 MSP-FETS/eZ-FET 调试器需要恢复。 选择"恢复"以启动恢复过程。

注意:在恢复期间、只能将一个 MSP-FET / eZ-FET 调试器连接到系统。

它让我恢复、但当我尝试得到它时

MSP430:错误:MSP-FET / eZ-FET 恢复失败

如何解决此问题?