This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:未找到源文件##39;exit.c'。

Guru**** 2945260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1492753/msp430fr5043-source-file-exit-c-was-not-found

器件型号:MSP430FR5043
主题中讨论的其他器件:MSP430WARE

工具与软件:

尊敬的专家:

我正在使用 MSP430系列板、想从连接 到引脚 P1.4的外部湿度传感器读取 ADC 值。

由于我使用的是 Code Composer Studio   版本:20.1.0.6__1.7.0 当我调试代码时、我得到的错误为" 未找到源文件"exit.c"。 "并且如果这不是来了其他消息、这是" 未找到源文件"boot.c"。

我不知道我应该如何清除错误,因为我是新的这个环境和新的这个微控制器以及,我能够建立零错误的代码,但调试器是我的坚持,如果任何人 想帮助我,这将是一个很大的帮助,因为我是初学者。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否从 MSP430Ware 加载示例? 它可能能解决您的问题。